This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:在高温下工作

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187656/tps82084-working-under-high-temperature

器件型号:TPS82084

大家好、

  ℃遇到一个有关 TPS82084SILR 的问题、如果 TPS82084SILR 能够在85 μ s 以下连续工作3年、他们会漂移。 您能帮您对此进行评论吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    TPS82084的最高结温限值为125C。  器 件可在的最高环境温度取决于客户电路板的 RθJA Ω(结至环境热阻)。  RθJA 查看数据表的图14和15、您可以看到使用 TPS82084 EVM (Δ T = 46.6°C/W)可以支持2A 至大约100C 的环境温度。

    数据表的第10.3节详细介绍了热降额。  

    此致、

    瓦伦