This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:电池充电电流不超过400mA

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723897/bq24070-battery-is-not-charging-more-than-400ma-current

器件型号:BQ24070

电池充电电流不超过400mA。

谢谢、

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请提供更多详细信息。 原理图将有助于进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    请查找随附的原理图和电池规格 datasheete2e.ti.com/.../3kxs210025b0001.pdfdatasheet.e2e.ti.com/.../6765.Batteryckt_5F00_monitor.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、
    模式的状态是什么、当发现此问题时 ISET2是通过10k 电阻器拉高还是拉低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    MODE 为高电平(3.906V)
    ISET2也是高电平(3.183V)



    谢谢、
    Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    使用37.4k 电阻器的 DPPM 电压设置为4.3V、高于3.8V 的最大值。 我建议在限制范围内将 DPPM 电压降低到较低的值。 这将防止 IC 降低充电电流以支持输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    您能不能建议精确的电阻值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    电池充电引脚电压为4.3V 或电池充电器的输出为4.3V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、
    对于3.2V 的 DPPM 电压、您可以使用27.8k 欧姆。 但是、DPPM 电压将取决于您的应用。 您需要将其设置为 VOUT 降至(由于重负载)可能影响系统的最小点。