This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:温度校准工作不好

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719017/bq78pl116-temperature-calibration-not-working-well

器件型号:BQ78PL116

我有几个电池组无法正确校准。 即使我使用已知良好的温度传感器来校准电池1的温度偏移、也始终不同于其他电池。  

假设正常电池组将获得大约-360偏移,但坏电池单元大约为-90++。  实际上、电池1的温度记录为41.6'C、即使在室温下也是如此。  

1)为什么 BQ IC 不校准电池组? 我附了这张照片。  

2)温度偏移的最大最小范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试手动写入偏移量、以查看它是否修复了偏移量。 我们没有看到任何温度校准问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何手动写入温度校准? 我查阅了技术参考手册,但没有说明任何方法。  

    你可以指导我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    由于使用此器件的系统工程师正在出差、因此需要一些时间来了解编写此器件的过程。 基于我对具有可写寄存器的 bq40z 和 bq20z 器件的使用经验、我提出了这一建议。 请给我们一周时间来回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    请允许我再多花几天时间与您进行反馈。 很遗憾、我无法找到同事的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、

    遗憾的是、由于 EVM 不可用且无法进行测试、我无法在这方面为您提供帮助。 给您带来的不便、我深表歉意。