This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:TPS3823在上电时被下拉

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715848/tps3823-tps3823-wdi-is-pulled-down-when-power-up

器件型号:TPS3823

请帮助查看我的电路、这是对的吗?

TPS3823 WDI 在上电时被下拉、但我更改了电路板中的一个新的、没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    1)/MR 具有连接到 VDD 的52k Ω 上拉电阻器、因此您不需要 R43。 您可以将/MR 保持悬空或直接连接到电源。

    2) 2) WDI 在不使用时必须为高阻抗、以避免复位

    电路看起来不错。 如果需要更多支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      感谢您的快速回复。

      我的问题是、WDI 引脚有时输出不良 波形、如下所示。 我测试了200 套、54套失败。

      新的 TPS3823将会是该产品的理想选择。

    一个好的,一个坏的

    好的快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    当您说 WDI 输出一个不良波形时、我感到困惑。 WDI 为输入、该引脚不输出任何波形、除非 WDI 悬空、然后器件生成其自己的 WDI 信号。 您能否检查以查看/reset 的状态? 这将确定 WDI 是否在工作。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:
    来自复位的信号使 CPU 持续复位,这可能会导致信号出现 WDI 错误。
    但换一个好的,还可以,我不知道为什么,请帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    如果您的探头电容在监测 WDI 时过高、则可能会导致复位。 请断开所有与 WDI 的连接、并仅检查坏设备上的显示器复位、然后查看是否触发复位。

    当 VDD 正常时、唯一可以触发复位的方法是将某个器件连接到 WDI。 WDI 必须为高阻抗(断开连接)、或者在看门狗超时前一个脉冲必须到达 WDI。 如果不使用 WDI、则必须将其断开。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说  我的电路是正确的、必须使用 WDI。同样  的电路、在这之前数量生产不成问题、因此我们希望您能帮我们 分析坏芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    当 WDI 断开连接并悬空时、您是否会看到问题?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     当 WDI 断开时(移除连接到 MCU 的0欧姆电阻)、RST 正常工作、但这不是客户想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     我再次与客户一起测试该器件、并将其发布供您参考。   

    我们在测试中使用相同的 PCBA。

    1、设置

    2、良好的 WDI 和 RST

    3、WDI 和 RST 错误

    4、此外、我们测试了具有47k Ω 电阻器(R121)的闭锁 WDI、如下所示、结果为:

     1) 1)一个坏设备变为正常;

      2)另一个坏设备仍然坏;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    请移除 R121。 WDI 不需要下拉电阻器。 CPU (WDI 输出)必须在逻辑低电平和逻辑高电平之间进行脉冲、或者必须设置为高阻抗。

    此外、R118的用途是什么? 您在 VDD 和3.3V 电源之间使用电阻器是否有原因?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我没有收到您的回复、因此我假设不需要对该项目提供额外支持。 如果您需要其他支持、请回复此主题或创建新主题帖。 谢谢!

    Michael