This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616 - DPM 不工作

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721269/bq24616-bq24616---dpm-is-not-working

器件型号:BQ24616

您好!

感谢您的回复。 我会默认检查这一点。 由于一些重要的工作,我无法答复。

我现在恢复了这项工作。

现在,就像在10分钟内暂停充电而没有完全充电一样,设计上是明智的,因为你能支持任何东西吗?

我已经尝试过很多次检查、每次它在10分钟内被暂停。

请在此处提供解决方案。

观察结果:

充电暂停后、我刚刚检查了 CE 引脚、它仅为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Preethi、
    STAT 引脚的状态是什么? 您可以共享您的原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing Zou、

    此时,两个状态引脚都处于高电平,即充电暂停模式。

    我在这里附上了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个线程已经有很长的时间了。 它被视为已解决并已结束。 谢谢!