This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:SoC 在充电模式下从64%跳到100%、在放电模式下从57%跳到7%。

Guru**** 2527920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQSTUDIO, BQ76940, GPCCEDV, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723974/bq78350-soc-jump-from-64-to-100-in-charging-mode-and-jump-from-57-to-7-in-discharge-mode

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940EVMBQSTUDIOBQ76940GPCCEDV

我使用的是 BQ76940EVM 评估板和 12S1P 18650HG2 (Chem ID 2125)电池。

SoC 在充电模式下从64%跳到100%、在放电模式下从57%跳到7%(请参阅下图)。

另请在此处找到日志文件:

e2e.ti.com/.../2A_5F00_Discharge_5F00_082918_5F00_1442.log

e2e.ti.com/.../Charging_5F00_082918_5F00_1638.log

我们将感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    我将查看您的日志文件、并在明天返回给您。 您是否也可以向我发送您的.gg 文件?

    放电期间跳转至7%表示至少有一个电芯达到 EDV2电压。 如果您要设置 CSYNC 位、充电期间跳转至100%可能意味着已达到充电终止电压。

    我将检查您的日志文件和 gg 文件、以查看可能发生的情况。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    请查找所附的 gg 文件:

    e2e.ti.com/.../083018_5F00_1310.gg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    对于放电周期、会发生跳转至7%的情况、因为其中一个电池正向下突破 EDV2电压阈值。 对于充电记录、当达到4.2V 时、电流开始下降。 当它在指定的时间内下降到低于锥形电流时、由于满足充电终止条件、电池被认为已充满电。 在您的 gg 文件中设置 CSYNC 位-这将告诉 SOC 在充满电完成时同步到100%。

    我认为完全充电检测工作正常。 问题是监测与您的当前设置不准确。 您是否使用 bqStudio 运行了所有校准并为您的电池选择了正确的 ChemID? 这对于准确设置电池的电压曲线非常重要。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、我进行了以下校准:

    -温度(传感器1、2和3)

    -外部 平均电池电压(在 BQ76940极端电池 C0和 C15上测量)。

    -电流偏移

    --2000mA 时的电流增益(使用 CC 2A 电子负载)

    关于电池化学特性、我选择了 ID2125。 随附了电池数据表。 您能否确认这是正确的 ChemID?

    感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../hg2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    我认为您选择了正确的 ChemID。

    我在电池数据表中注意到的一点是、他们建议在1.5A 充电速率下提供50mA 的充电锥形电流(这非常接近您使用的电流)。 我会将您的设置从250mA 更改为50mA。 我不希望这会产生巨大的影响、但它将为您提供更精确的充电终止、并允许电池充电更长时间。

    我看到的更大问题是需要将 CEDV 电量监测配置中的 EDV_CMP 位设置为高电平。 否则、监测计使用固定 EDV 默认值、EDV2为3500mV。 我认为这可能是该电池的错误值。 EDV_CMP 将允许在每个学习周期中调整 EDV 值、从而提高监测精度。

    在进行这些更改后、我建议再次经历充电/放电周期。 为了调整 CEDV 参数以获得精确的监测、您需要收集所需的日志并将日志提交到在线 GPCCEDV 工具: http://www.ti.com/tool/GPCCEDV

    该工具将返回 CEDV 参数、您将使用这些参数来更新 BQ78350的设置。 新参数应提供非常准确的 SOC 读数结果。

    此致、
    Matt