This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536:兼容性 BQ76PL536 - BQ76PL536A

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723466/bq76pl536-compatibility-bq76pl536---bq76pl536a

器件型号:BQ76PL536

我的客户使用工业 A 版进行了设计。 解决交付问题的一个选项可能是使用旧版本"none-a"。 在 BQ76PL536APAP 插座中使用 BQ76PL536PAP 时、需要检查哪些差异。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 工业发布版本为-bq76PL536A。 因此、请遵循 SLUSAD3C d/s 规格和功能。
    在支持文档中、虽然这些文档中只提到 bq76PL536、但此处的所有信息同样适用于
    bq76PL536A (工业)和 bq76PL536AQ1 (汽车)。 希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish、老实说、您的反馈不能满足我的需求。
    我们是否有一个显示 A 版本与旧版本之间差异的 Δ D/S。
    或者类似的迁移指南、在我们 NRND 旧版本和提出 A-Version 时对更改进行了解释。
    我的客户是根据 A 版进行设计的。
    如果他必须将旧版本的设备放入为 A 版设计的插槽中-可能导致问题的关键差异在哪里?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    正如 Vish 提到的、A 版本和非 A 版本之间没有重大差异。 因此、您可以将非 A 版本 IC 放入 A 版本插槽中而不会出现任何问题、反之亦然。

    谢谢、
    Vince