主题中讨论的其他器件: TPS54040
ICH VERWENDE DEN Spannugsregler LM22674MR-5.0/NOPB。
Die LP auf der direser Regler montiert ist habe ich nun ins passende Gehäuse eingebaut und voll belastet bei einer Umgbungstemperatur von 60°C betrieben。
乌子色 Gehäuseoberflächentemperatur 热热的雷格勒维德,真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 115°C
jetzt ist meine Frage wie ICH überprüfen kann ob diat temperatur für das Bauteil noch in Ordnung ist。
DER LM22674典型顶出最大 结温 von 125°C
Leider weiß ICH jetzt nicht wie ICH überprüfen kann ob die temperatur von 115°C noch in Ordnung geht ob der baustein dadch beschädigt wird!
IM Datenblatt fehlt auch jegliche Angabe zu den thermischen Widerständen。
ICH hoffe Sie können mir hier weiterhelfen。