This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PSE 和 PD 之间如何进行 PoE 握手(检测、分类和浪涌)?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723186/faq-how-is-the-poe-handshake-done-between-pse-and-pd-detection-classification-and-inrush

PSE 和 PD 之间如何进行 PoE 握手(检测、分类和浪涌)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在端口开启之前、PSE 和 PD 需要完成握手过程(检测、分类和浪涌)、以确保连接了有效的 PD。

    PSE 通过发送检测电流信号来启动此过程、并根据测量的电压计算检测电阻。 如果检测电阻在19kΩ Ω 至26.5kΩ Ω 的范围内、则视为有效。 成功检测后、PSE 通过发送电压信号开始分类、同时 PD 移除端口上的检测电阻并显示分级电阻。 如果 PD 确定分级信号有效、PD 将开启内部 LDO、该 LDO 将在分级电阻上施加2.5V 电压。 PSE 测量流经分级电阻的电流并识别 PD 的分级电平。

    在获得有效的分类结果(非过流或分类不匹配)后、PSE 将开启端口并开始监控浪涌电流。 同时、PD 通过控制来限制浪涌电流(~140mA)。 如果电流在 TSTART (浪涌期间允许的最大过流时间)期间保持低于 PSE 的浪涌电流限制(~425mA),则 PD 将拉满负载,端口开始正常工作。 如需更多信息 、请参阅 TPS23861数据表。

    其他资源