This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92515:仿真 PSpice 模型"TPS92515 PSpice 瞬态模型"在48V 电压下工作吗?

Guru**** 2517350 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92515HV-Q1, TPS92515, TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696502/tina-spice-tps92515-can-the-simulation-pspice-model-tps92515-pspice-transient-model-work-on-48v

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在使用从 TPS92515HV-Q1工具和软件页面下载的"TPS92515 PSpice 瞬态模型"、我将 Vin 设置为48V、在运行仿真5ms 或7ms 后、我将看到其中一个 LED 通道的电流下降、 V (U8:CSn)也会在相应的时间出现异常的波形下降。 我想知道该瞬态模型是否可以在48V 输入电压下运行。 请参阅附件、了解我们看到的波形。 你们是否有适用于 TPS92515HV-Q1本身的 PSpice 模型?

谢谢、

Terri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terri,

    我们将研究此问题、 并在我们验证性能或问题时立即告知您。 感谢您的关注。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terri、

    同一位置有 PSPICE 模型和 TINA 模型。 请访问该页面并再次查看。 如果您仍然看不到 PSPICE 模型(相同模型)、请告诉我。

    您看到的骤降可能是仿真器 当时的计算结果和 所使用的容差、注意到异常。  

    我与团队验证了这一点、没有问题。 我正在关闭此线程,但 如果您看不到 PSPICE 模型,则可以回复它 。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    我看到了 TPS92515的 PSPICE 模型、而不是 TPS92515HV。 只需确保您输入的模型还包括 HV 模型。 这不是波形下降的原因。

    谢谢、

    Terri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terri、

    是的、 两个零件使用相同的模型 、并按预期工作。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、