This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:SPI 引脚的输入阻抗

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674662/tlc5947-input-impedance-of-spi-pins

器件型号:TLC5947

我有一个客户端认为信号布线必须为50欧姆、SPI 源必须具有50欧姆的串联端接电阻。  这种方法仅在 TLC5947的输入阻抗也为50欧姆时有效。  我如何才能了解输入阻抗到底是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们也没有特定的输入阻抗数据。 从图12中可以看到、由于输入连接到 FET 的栅极、因此输入阻抗应非常大。

    您能否提供有关为什么要求50欧姆的问题的更多详细信息?

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kenneth。  您的评估符合我的要求。  我正在为一家公司开展合同工作、他们希望我重复使用其组织内部以前的工作、这些工作似乎认为 SPI 相关信号需要50欧姆。  我正在进行尽职调查、以确保我不会在之前的方法中遗漏任何东西。  任何其他意见都是最受欢迎的。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean、

    您知道为什么 SPI 要求50欧姆? 我以前看不到这种限制。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!
    不是,我不是这样做的,这就是我在论坛上提出这个问题的原因。 我以前从未见过这种需求、因此我想知道我是否在对电路的理解中漏掉了一些东西。
    谢谢、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean、

    您是否使用长 SPI 线? 您使用了多少频率?

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 仅为正常的30MHz 速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean、

    我的侧没有其他输入。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth