This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 I2数据类型声明

Guru**** 2458250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187823/bq76952-bq76952-i2-datatype-declaration

器件型号:BQ76952

你好,先生。

我们使用 BQ76952通过 使用 I2C  协议的 STM32进行电池管理。

您能否指导如何在 BQ76952初始化中声明 I2数据类型。  CellBalanceMinCellVCharge 数据存储器具有 I2数据类型。

如何在  CellBalanceMinCellVCharge 上设置3500 MV

BQ769x2_SetRegister (CellBalanceMinCellVCharge、______、1);   请指导我进行3500 mV 设置。

请任何人 指导。  

谢谢你。 正在寻找积极的回复。

此致、

Subhrajit Majumder。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhrajit、您好!

    在十六进制中、3500mV 将为0x0DAC。 这是您应该放置在'?'位置的值 是的。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 SIR 数据格式为 I2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以理解、但在代码中以十六进制格式输入此数字将起作用。