尊敬的 TI 支持:
LP87561是否使用反馈引脚 FB_B0和 LOAD 之间插入的200欧姆电阻支持由负载(CPU)控制的 AVS?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持:
LP87561是否使用反馈引脚 FB_B0和 LOAD 之间插入的200欧姆电阻支持由负载(CPU)控制的 AVS?
此致
我会将您建议的方法称为 DVS。 我知道 DVS 是 TI 推荐的控制电压的方法、但它不适用于我使用的 ASIC/CPU。
我正在使用的 ASIC/CPU 采用专有(和未记录的)方法(在芯片中为"硬编码"),它希望在反馈环路中进行模拟修整/调整,以将0.8V 的标称电压改变+/- 0.2V,因为它可以适应运行条件。
LP87561-Q1是否允许对反馈环路进行此"模拟"修整?
此致