您好!
我已经使用 Vds:60V、ID:40A、RDS on:5m Ω、Vgs:-20V、+20V、Qg: 23.5nC、测试了具有2个54V 电源和2个 N-MOSFET (IAUZ40N06S5N050ATMA1)的 LM74701-Q1
我已将引脚 EN 连接到阳极、并将 SW 引脚悬空。 当我插入我的两个 PSU 时、我认为其中一个 MOSFET (或两个)发生了故障、因为现在 MOSFET 的漏极和源极短路。
我认为这是因为我使用的电压高于 VCLAMP (最大43V)。 但在数据表中、它允许阳极的输入范围为3.2V 至65V。
我的目标是使用 ORing 解决方案而不是肖特基二极管来阻断反向电流并具有低正向电压。
您能否确认我的问题是我的电压高于 VCLAMP?
提前感谢您!