This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:通过 I2C 加载补丁-几个问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184500/tps65988-patch-loading-over-i2c---a-few-questions

器件型号:TPS65988

各位专家、您好!

我收到 SLVA972A 是为了回答我最初提出的有关在没有闪存的情况下使用 TPS65988的问题、非常感谢您的提问。  

如果您不介意、我有几个问题。  

1-在文档的第6页上,"主机应在从设备收到此通知后启动修补程序下载过程。 。
然后、主机应在有限时间(即一次性 OTP)内用 PTC 消息进行响应
配置)。 如果器件在配置的时间内未从主机获得任何响应、则为 PD
控制器假定没有可用的主机、然后继续执行引导过程的下一步。"

在本文档或器件数据表中、我找不到"有限时间"的值。 如果对此进行任何澄清、我将会在同一主机上加载2个器件的补丁、并且时序可能很关键。

2 - 关于 BUSPOWERZ 配置、我们的器件不支持总线电源、我们希望它基本上处于待 VIN_3V3出现后再继续、如果我将其设置为 BP_NoResponse 和安全配置(Div 0.09、SPI-MISO = 1) 器件会等待配置还是必须执行硬/软复位、以使其再次进入引导过程的该部分

3-该器件的数据表没有非常多地引用 HRESET,该输入是否与 GPIO 输入相同? (1.8V 输入缓冲器?) 还是3V3逻辑?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您与 E2E 联系!

    我 很快会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对这些问题有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TI 目前正在放假。  

    我明天会回来的!

    谢谢、

    Kevin