请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79612-Q1 大家好 、
你好。 您能否确认 最大电池电压为3V/电池的12节电池是否可与 BQ79612搭配使用、以及电源电压 VBAT >= 20V? 请参阅下面的完整查询:
客户 希望使用 BQ79612监控一些超级电容器。 因此 、它们需要为 BQ79612提供外部电源、以测量0V 至3V 之间的电压范围。
因此、他们需要计算单独电源的 Bat 电压
VBAT >=(0.5 *最高 VC 电压)+ 2.
它们是否可以使用12节电池、其最大电池电压为3.0V/节、因此可与 BQ79612搭配使用、并且电源电压 VBAT >=20V? 或者、单独的电源是否仅适用于4.2V/节锂离子电池?
提前感谢。
此致、
Marvin