This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79612-Q1:最大电池容量

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187615/bq79612-q1-maximum-battery

器件型号:BQ79612-Q1

大家好 、

你好。 您能否确认 最大电池电压为3V/电池的12节电池是否可与 BQ79612搭配使用、以及电源电压 VBAT >= 20V? 请参阅下面的完整查询:

客户 希望使用 BQ79612监控一些超级电容器。 因此 、它们需要为 BQ79612提供外部电源、以测量0V 至3V 之间的电压范围。
因此、他们需要计算单独电源的 Bat 电压
VBAT >=(0.5 *最高 VC 电压)+ 2.
它们是否可以使用12节电池、其最大电池电压为3.0V/节、因此可与 BQ79612搭配使用、并且电源电压 VBAT >=20V? 或者、单独的电源是否仅适用于4.2V/节锂离子电池?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marvin、

    是的、它们可以使用20V VBAT 来监控12节串联的3V 电池。 使用36V VBAT 更好。