This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:当 VIN 斜降时以降压模式运行

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701570/tps61099-down-mode-operation-when-vin-ramps-down

器件型号:TPS61099

尊敬的团队:

 

如数据表 SLVSD88K 中所述–2016年7月–2018年5月修订版、图20。 当 VIN 从 Passtrough 模式斜降至 DOWN 模式时、VOUT 如何固定为标称输出电压(红线)、而 VIN 低于 Vout 而不使用升压?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入电压低于 VOUT 时、器件始终升压。 当 VIN 闭合至 VOUT 时、它仅在特殊升压模式下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、
    在数据表第8.3.8章中、最后一句:
    -->在输入电压降至低于输出电压100mV 之前,它将一直保持在降压模式,从而恢复到升压运行。
    100mV 之间发生了什么情况?
    如果我理解正确的话、降压模式是通过 PMOS 实现的、升压操作也是在这个100mV 湿滞内完成的?
    在这种情况下、数据表对我来说不清楚...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此应用手册以了解降压模式运行"www.ti.com/.../slva199.pdf"。器件仍在降压模式下切换、因此 VOUT 可能高于 VIN。