This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:在某些情况下、超级电容器充电器 IC 会产生噪声。

Guru**** 2527990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697611/tps25942a-under-certain-conditions-the-super-cap-charger-ic-generates-noise

器件型号:TPS25942A

尊敬的 TI:

我对超级电容充电器 IC 有疑问。
在某些情况下、超级电容器充电器 IC 会产生噪声。
此处的具体条件是当超级电容器处于完全放电状态时、当输入电流较低(约为1A 或更低)时、
超级电容器充电器 IC 反复打开/关闭、并产生噪声。
(作为参考、我们的产品电流消耗约为350mA、超级电容充电器 IC 电流限制为1A。)
还测量到、即使输入电流高于1A、噪声也会间歇性产生。
它经常在2A 时复制、在3A 时很少发生、但偶尔发生。
因此、当 C_DVDT 值被改变时、测得在开/关重复周期低于预期频率时没有发生噪声。
①如果输入电流不足、那么是否可以按上述方式正常运行?
=>判断超级电容器充电器 IC 的噪声反复打开和关闭、我们询问重复打开/关闭是否正常运行
②最后、我们将询问数据表上图66 Graph 的发生条件以及由此产生的噪声。
在数据表中、自动重试和恢复被描述为过载条件、询问它是否任意重复3次、是否像 Graph 一样持续重复开/关条件。
我们还将向您发送实现原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    dVdT 电容应足够大、否则器件将在电流限制模式下启动并自动重试。
    超级电容器值是多少? 如果 您有任何疑问、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva920.pdf 并告知我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    请参阅以下内容。
    规格如下所示。
    -。 Vinatech:7.5F/6.0V
    =>超级电容器2S 模块7.5F 6.0V 13x26x28 R=7.5mm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    感谢您提供详细信息。
    您能用100uF 作为 dVdT 电容进行检查一下

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    建议的最大值为470nF。

    使用100uF 进行测试时是否存在任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    数据表中的最大 Cdvdt 限制来自自动重试模式运行、因为器件在自动重试间隔期间不会完全使 Cdvdt 放电。 否则、对最大 Cdvdt 没有限制。
    这不会是问题、因为器件具有电流限制保护、因此使用470nF 以上的器件不会出现问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    很抱歉耽误你的时间。

    我按如下方式对其进行了测试。

    在测试过程中、超级电容器不能在充电器状态下偶尔充电。

    如果在此状态下移除10uF、将会进行正常充电。

    dV/dt 的容量值是否存在问题?

    是否有建议的容量值?

    尚未测试噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    很高兴看到这方面的进展。
    我不明白您所说的"超级电容器在充电器状态下不能偶尔充电"。 请您详细说明一下。 您是否希望在需要时偶尔为超级电容器充电、这应该可以通过控制引脚 EN 实现。

    您能否分享 TPS25942A 器件的输入电压、输出电压、输入电流、dVdt 电压的测试波形、这两种情况分别为10uF、100uF 和 dVdt 电容值。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    这两个词的含义如下。 (超级电容器在充电器状态下不能偶尔充电)

     =>有时超级电容器不充电。 换言之、它意味着它无法充电。

    下次我将再次共享测试波形。 在此之前、您能解决这个问题吗?

    客户认为该器件不适合超级电容器充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    由于热关断、dVdt 电容不足会导致器件关断。 使用了哪个器件变体? 自动重试还是锁存?
    需要有关测试波形的帮助以了解问题。

    此致、
    Rakesh