This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:校准过程

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671512/bq27520-g4-calibration-process

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMBQ27426

您好!

为了校准主机侧电量监测计、是否有用于校准的软件接口或校准序列应包含在主机代码中? 我找到了以下文档、但我仍然对该流程感到困惑。 这些文档还提到需要使用 EVM 来生成 DFI 文件。 TI 是否为此提供了专用模块?

所有系统侧测量仪表的校准过程是相同的、还是特定于器件?

谢谢!
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    校准电压电流和温度是执行学习周期和创建黄金文件的不同步骤。

    您引用的文档较旧,我们的工具不再导出 DFI 文件,而是 dffs、 bqfs 或 srec

    V、I、T 的校准基本上与所有器 件的校准过程相同、您可以使用 bqstudio 以及负载和电源执行校准、也可以编写代码来执行应用手册中所述的校准。  EVM 用户指南介绍了如何执行 V、I、T 分段、而下面随附的应用手册介绍了如何执行学习周期以提取黄金文件。

    e2e.ti.com/.../5672.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的以上帮助。 我想重温这一主题、借此机会就电池组侧电量监测计提出一些问题。

    在本文档 中、选择适用于锂离子单节电池应用的 Impedance Track 电量监测计时、它在"最低配置要求"部分中提到、BQ274xx 电量监测计使用适用于大多数锂钴电池的默认电池配置文件进行编程、并且在了解电池配置文件时可以进一步优化预测。

    我们对此有几个问题:

    与   需要高级配置的 bq275xx 监测计相比、BQ274xx 监测计在运行之初和运行期间的精度要低多少?

    2.   如何更改 BQ274xx 监测计的校准/表征过程?


    我想查看误差百分比是否可用于客户的应用、因为 BQ274xx 测量仪表似乎可以节省相当多的开发时间。

    谢谢、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    它取决于您的单元格与默认 chem ID 的匹配程度。 您需要运行我们的在线工具 gpcchem 来确定其匹配程度。 准确度可能高达99%,也可能高达50%,这取决于电池是否与默认化学 ID 相匹配。
    有一个 bq27421和 bq27426的快速入门指南。 它比较详细、请查看。 两者之间的主要区别在于、您必须在主机中配置非易失性存储器、以存储黄金文件 Qmax 和 Ra tables、从而切断芯片的电源

    谢谢
    Onyx