This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780能否使用其他开关而不是 GaN?

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701439/ucc28780-can-ucc28780-used-other-switch-rather-than-gan

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC24612

您好!  

我想确认 UCC28780是否可用于 Si 或 SiC 开关?  

根据我的理解、UCC28780是一款控制器、当有合适的栅极驱动器时、应该可以使用任何开关。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我们是否有其他解决方案能够实现使用正常 MOSFET 的高功率密度和小尺寸解决方案?
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    UCC28780适用于 Si 和 GaN 器件、只需更改设置引脚的配置即可。
    对于 Si、将 SET 引脚连接至高电平。

    这是基于 Si 并具有 UCC28780的设计。
    www.ti.com/.../pmp40328

    不要忘记推广 UCC24612 SR 控制器以提高效率和功率密度。

    此致
    Kevin