This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:足够紧密的迟滞、使其能够在1.2V+5%和1.2V+3%的限值之间显示无误差?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3702, TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723104/tps3808-tight-enough-hysteresis-to-enable-it-to-show-no-error-between-the-limits-of-say-1-2v-5-and-1-2v-3

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3702TPS3700

您好!

我有以下应用、TPS3808是否是一个不错的选择?

"是否有能够监控微处理器/FPGA 上1.2V 电源轨的窗口电压监控产品?

考虑到组件工作温度、老化等因素、该器件/电路必须具有足够小的迟滞、以便能够在1.2V+5%和1.2V+3%的限值之间显示零误差 此外、它还会标记错误。

其中+5%是 micro/FPGA 绝对最大工作电压、+3%是 LDO/SMPS 保证最大输出电压。

欠压情况也是如此、即 micro/FPGA 的绝对最小工作电压和 LDO/SMPS 的最小保证输出电压。"