This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:可以将 VLED 设置为12V 吗?

Guru**** 2536130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719654/tlc5955-can-set-the-vled-to-12v

器件型号:TLC5955

尊敬的 TI 团队:

由于适配器的输出电压为12V、对于成本问题、我们能否将 VLED 设置为12V?

我检查了输出电压最高可达11V、RGB LED 上的电压应为2~3V。 明白了吗?

请提供建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VLED 最大值为11V。

    如果使用12V 电压、则可以在 LED 对 Vled 短路时对 IC 进行消磁。

    如果您认为这解决了您的问题、请帮助点击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kenneth:

    您是指 Vout=Vled 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如您所知、如果 LED 短路、Vled 将会闪烁。

    在这种情况下、Vout=Vled、因此 Vled 必须不超过 Vout max

    谢谢。
    此致、
    Kenneth