This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62147:TINA-TI 没有模型或示例?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62136, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718905/webench-tools-tps62147-no-model-or-example-for-tina-ti

器件型号:TPS62147
主题中讨论的其他器件:TPS62136、TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想用这个项目来模拟转换器、但找不到从 Webench 导出的选项、也找不到器件页面中的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    目前、TINA 模型不适用于此器件。 或者、您可以在 PSpice 工具中模拟 PSpice 模型。 请在以下链接中找到相同的内容。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice 不是一个选项。 模型已加密、因此我无法使用其他工具。 我将改为使用 TPS62136。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PSpice 不是一个选项。 模型已加密、因此我无法使用其他工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    IC 模型已加密。 但是、您可以根据自己的要求更改外部电路、并进行相同的仿真。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen。

    我使用 LTSpice、它不支持加密库(我试过)。

    无论如何都谢谢。

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    下周将启用将 WEBENCH 设计导出到适用于 TPS62147的 TINA-TI 的选项。 此器件启用此选项后、我们将通知您。 请 使用"设计"选项共享设计、如下所示。



    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Praveen、

    真是个好消息。

    以下是您请求的链接:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Elder、

    请查找  符合上述条件的 TINA-TI 加密模型。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4756836_5F00_6031.zip

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、我将对其进行研究。 非常感谢。