This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275:计算公式和 OCP .TRIP。 每16安培,14.5安培

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51275B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721463/tps51275-calculation-formula-and-ocp-trip-to-each-16ampers-14-5ampers

器件型号:TPS51275

你好、Sirs。

您是否共享 计算 公式和 OCP .Trip。 每16安培、TPS51275B 上14.5安培

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip。

     数据表第14页中的公式3 +公式4用于计算 OCP。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我们如何计算 RCs=41.2千欧? IOCP 实际计算值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定你所说的41.2K 在哪里、但让我对计算过程做一个简短的解释。

    当您校准 OCP 时、您只需了解低侧 MOSFET 的 Rdson、VIN、Vout、Fsw、ICS (10uA)、 模块

    如果要获得 RCS,只需使用 Equation4获取要设置的 OCP 值的 VTRIP。 然后使用方程式3获取 RCS。