This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:LM3648模式

Guru**** 2531220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721781/lm3648-lm3648-modes

器件型号:LM3648


以下两者之间的区别是什么:

外部闪存

INT 闪存

STANDLONE 闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    运行模式的一些示例。 0x01位3和位2选择模式(Standy By、IR 模式、Torch 模式、Flash 模式)。
    (1)在待机模式下、取决于 STRPOBE EN/ TORCH EN。 它将由手电筒/闪光灯引脚信号控制。
    (2)在 IR 模式下、操作由选通信号引脚控制、并在闪光灯模式下工作;
    (3)在火炬模式下、操作不受外部引脚控制、仅受内部寄存器(手电筒电流)控制;
    (4)在闪存模式下、操作不受外部引脚控制、只受内部寄存器(闪存电流)控制;
    肖恩