This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:TPS7A4533DCQR

Guru**** 2513915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720511/tps7a45-tps7a4533dcqr

器件型号:TPS7A45

我有一个 TPS7A4533电压稳压器、我的问题是:我可以在压降运行模式下使用它吗?也就是说、我可以输入3.3V 电压并在输出时获得3.3V 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当输入= 3.3V 时、当输出电流为0时、输出将接近3.3V。 当您增大输出电流时、输出电压将降至3.3V 以下。导通晶体管上存在有限的电阻、因此从输入到输出会有一些压降。 请参阅数据表第1页的图形以及第8页的图1和2。

    室温和 Iout = 0.4A 时、典型压降电压将为150mV。 在此工作条件下、典型输出电压= 3.15V