This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:电流限制阈值

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716529/lm25011-current-limit-threshold

器件型号:LM25011

大家好、

我对电流限制阈值有疑问。

以下句子位于数据表的第18页。

"标称电流限制阈值计算为1.63A。使用电流限制阈值规格的最小和最大限值、最小和最大阈值分别计算为1.44A 和1.83A。"

这里会出现三种电流限制阈值、例如标称值、最大值和最小值。

每个电流限制阈值的条件是什么?

我不知道每个电流值计算的类型。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki-San、

    三个电流限值对应标称、最小和最大输入电压。

    由于电感器斜降时设置了电流限制、因此限值期间的平均电流为阈值电流加上纹波电流的一半。 随着 VIN 增大、纹波电流增大、这会增加电流限制期间的平均电流。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel San、

    很抱歉我迟到了。

    电流限制阈值高于多少、当 Vin 分别为最大值、最小值和标称值时、电流限制期间的平均电流是多少?

    我不知道电流限制阈值随 Vin 变化的原因。

    您能否向我们展示如何分别推导1.44A、1.63A 和1.83A 的计算公式?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki、

    我的错误! 我误读了数据表。 标称值、最小值和最大值取自电气特性表。

    标称电流限制阈值计算为1.63A。最小和最大阈值分别计算为1.44A 和1.83A、使用电流限制阈值规格的最小和最大限值。

    EC 表 显示了 CS =-146mV (最小值)、-130mV (典型值)、-115mV (最大值)时的 VILIM 阈值电压 这些是他们提到的三个值。您提到的部分涉及一个最大功率方程、该方程使用这三个规格中的最大电流作为最坏情况分析。

    这些值不能推导或计算。 它们在生产过程中经过测试。 您的 IC 的值将介于-146mV 和-115mV 之间。

    Sam