This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:规格 器件

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716402/lm3492-spec-of-device

器件型号:LM3492

你(们)好

我将提出以下问题。

问题1.

我想同时使用 DIM1和 DIM2。
请在一起使用时分享您的笔记。

问题2.

PWM 电压电平为0至5V。
可用吗?

问题3.

请根据 电流容量共享与结温相关的数据。

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)它们是两个通道的调光输入、可以发送相同的信号。
    2) 2)是、关断和导通的阈值分别为0.7V 和1.17V
    3) 3)这取决于余量、电路板布局、PWM 频率和通道电流、这是整个设计计算过程的一部分。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin

    我尝试仅使用一个端口。
    是否可以将 Dim2和 iout2保持断开状态?

    谢谢、
    TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TM:

    如果您需要一个 LED 灯串、请按以下方式使用它:
    通过连接 IOUT1和、电流调节器的两个通道只能针对一个 LED 灯串并联工作
    IOUT2引脚一起提供高达400mA 的 LED 电流。 在这种情况下、连接 DIM1和 DIM2引脚
    一起来。" 这来自数据表第15页。

    由于两个通道都根据 RLIM 设置提供电流、因此必须将调节电流减半、因此如果将其设置为100mA、则 LED 灯串中的电流将翻倍、达到100mA。

    此致、