This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:TPS25750自动电源角色交换.......... USB-PD-CHG-EVM-01

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188875/usb-pd-chg-evm-01-tps25750-automatic-power-role-swap-usb-pd-chg-evm-01

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:TPS25750

我使用 的是 USB-PD-CHG-EVM-01。  我已针对我的应用从评估板上物理移除 BQ 器件。  我已将评估板配置为电源和功率接收器、没有 BQ (选项2)、并且首选用作电源。 我的不同用例:

1) 1)当 一个外部电源被连接至 SYS 接头 J1时、我将一个 Android 手机连接至 USBC 连接器、手机按预期(源)充电。  

2) 2)当我将手机连接到 USBC 而没有将外部电源连接到 J1时、手机会按预期为 TP1 (接收器)供电。   

3) 3) 当我将手机连接到 USBC 而没有将外部电源连接到 J1时、手机会按预期为 TP1 (接收器)供电。  然后、我为 J1系统接头通电、我希望 TPS25750从手机的灌电流电源切换为手机的自动拉电流电源。  不需要、我必须拔下手机(USBC)并重新插上、 然后才能开始充电(来源)。  是否有可通过 I2C 或设置使用的命令、允许在不通过 USBC 连接器物理断开电话的情况下进行此自动电源角色交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

     更多信息、请参阅 TPS25750 TRM。 我相信 PR_Swap 上的4CC 命令就是您要查找的命令。

    此致。