This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:具有 BQ76952的 BMS

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187813/bq76952-bms-with-bq76952

器件型号:BQ76952

您好!

我有用于被动平衡的 bq76952 AFE。 下面是我设置的平衡参数。

电池平衡间隔:1秒

CellBalanceMaxCells:1 (一次平衡一个)

CellBalanceMinCellVCharge:3000mV

CellBalanceMinCellVRelax:3000mV

CellBalanceMinDeltaCharge:40mV

CellBalanceMinDeltaRelax:40mV

CellBalanceStopDeltaCharge:20mV

CellBalanceStopDeltaRelax:20mV

平衡配置:2 (放松期间的平衡);

我的观察结果是、存在内部平衡运行、导致所有电池达到3.3V。 电压低于3.3的电池不平衡。 无论我配置的平衡参数是什么、都会发生这种情况。 我想知道它为什么会这样做? 我使用的电池组是化学 LFP (磷酸铁锂)电池组。

硬件上是否有探测点来检查 被动平衡是否处于活动状态(不是来自软件)?  

Thx 提前

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在示波器上的器件 VCX 引脚上观察平衡是否处于活动状态。 最好设置更长的平衡时间、以便更轻松地进行此测量。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在示波器的 VCX 引脚上看到任何脉冲。 我原来的问题是所有电池上的电压都会下降 到  3.3V、其中最低电池电压为3V。 您能不能也解决这个问题。 对被动平衡配置的任何帮助都将大有帮助。 上述参数是否足以实现被动平衡、或需要更多参数? 为寄存器提供的值是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 VCX 引脚上没有看到任何波形、则似乎确认平衡没有发生。 您共享的寄存器设置看起来正确、因此平衡不应在3.3V 时停止。 您是否在器件寄存器(尤其是安全警报或安全状态寄存器)中看到任何保护或警报触发? 温度测量结果是否良好(显示在电池平衡温度寄存器条件中)?

    检查器件 TRM 中提到的任何这些条件:

    此致、

    Matt