主题中讨论的其他器件:TIDA-010208
大家好、
我们正在进行基于16S BQ76952的设计、该设计具有高侧 FET 驱动器。 我们根据参考设计 TIDA-010208设计了 BMS。 到目前为止、所有的东西都运行良好、我们在路上测试了几个电池组。 最近、其中一个电池组开始报告单元格1和2上的错误值。 经过仔细检查、我们注意到:
a:RC 滤波器中的电阻器被烧毁并报告为高电阻。 显示此行为的电阻器为 R17、R189、R21、R23和 R25 (根据参考原理图)。 这些都是功率为0.1W 的0603封装中的100E 电阻器。
b.更换电阻器后、观察到电池电压数据正确。 这意味着不会损坏 AFE、平衡 FET 或滤波电容器。
我们将使用2个电阻器、每个电阻器的电阻器为33E 并联、用于对每个电芯进行平衡。 两个电阻器都采用2512封装。 当出现此问题时、每个电池都接近3.6V。 我们当时认为平衡甚至没有实现。
我们不能想到发生这种情况的原因。 我们还考虑将这些电阻器的值更改为1k。 请告诉我们可能导致这种情况的原因,以及我们如何确保不会再次发生这种情况。
提前感谢。