This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667EVM-769:TPS53667 COT 控制器中的内部增益

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188135/tps53667evm-769-internal-gain-in-tps53667-cot-controller

器件型号:TPS53667EVM-769
主题中讨论的其他器件:TPS53667

您好!

我想知道 TPS53667 COT 控制器中 PWM 比较器的 ISUM 反馈是否存在内部增益? 数据表(对于 D-CAP+控制)表达式(如图 3)表示增益约为1/6、但 TPS53667的数据表(如图 2)表示内部增益为1。 此外、方框图(如图1所示)中提到的 VISUM_AC 没有内部增益。 从 D-CAP+控制的数据表中删除。  

图1. COT 控制器方框图

图 2. TPS53667数据表中的内部感测增益

图 D-CAP+控制数据表中提供的 Visum_AC 表达式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sundaramoorthy、  

    内部增益为1/相#、因此它取决于所使用的相位数。 如果未使用相位、则会在相应相位上打开电阻器。 如果使用全部6个相位、则为1/6。 当使用一个相位时、内部电流感测增益 Gscint 测量值为1。  

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    我可以在融合设计器中看到20mV 至200mV 峰间的外部斜坡幅度。

    我还想知道、方框图中所示的 PWM 比较器(Vramp)上出现的斜坡峰峰值是否等于融合设计器中给出的斜坡值、或者 PWM 比较器上出现的斜坡幅度是否有任何内部比例因子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundaramoorthy、

    Vramp 的峰峰值与 FUSION 设计器中显示的值相同。  

    最棒的

    Ryan