This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 太阳能电池板充电器设计

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25703A, TIDA-01556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669168/solar-panel-charger-design

主题中讨论的其他器件:BQ25895BQ25703ATIDA-01556

您好!

我想为电场监控系统设计一个高效的太阳能充电系统。 系统的功耗约为5W、 锂离子可充电 电池用于收集能量并支持系统每天24小时工作。 为了保证系统全年不间断地工作、我需要确定太阳能电池板的电池容量和功率。 高效充电系统始终有助于从阳光中获得更多能量。 有关系统设计或可用参考设计的任何建议都很有帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我们有一个参考设计、针对使用 bq25895充电器的单节电池应用进行了优化。

    请在此处查找参考设计 :http://www.ti.com/tool/TIDA-01556

    现在、您提到了您的系统将消耗5W 的功率。 这是否是全天24小时内的恒定5W? 或者、这是不是介于之间的峰值电流和关断时间?  

    如果是恒定的5W、则在面板无法供电时(>=5Wh 电池)、您可能需要考虑具有足够容量的电池来处理负载。 此外、您可能希望找到一个至少具有5W 功率的面板、但可能需要更多功率、因为电源可能会全天波动(降低值)。  

    如果您的电池组将超过单节电池、则可以将上述参考设计修改为适用于我们的多节电池充电控制器之一、如 bq25703A。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢你的帮助。

    系统持续消耗4~5W 功率。 现在、我们尝试了 BP220 (www.bixpower.com/.../bat-bp220.htm) 、它具有223W 容量的锂离子电池、包含充电电路和60W 太阳能电池板。 结果不好。 在一整天阳光明媚的日子里、只能给电池充电约50%、并且无法让系统长时间工作。 我认为充电效率是问题所在。 我们需要设计高效的能量收集系统。

    您提到的参考设计不会出售。 您是否为设计测试电路板或演示套件? BTW、对于我们的应用、我们需要250~300wh 电池来将系统的电源存储在现场、您可以推荐哪种电池单元?

    谢谢

    TAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    您是否具有要连接的60W 面板的特性(即 VOC、ISC、VMPP、VSC)?

    至于参考设计、请注意、它是为单节低/中等功率太阳能应用(<10W)而创建的。 不过、设计中使用的器件可在此处单独订购:
    www.ti.com/.../BQ25895EVM-664
    www.ti.com/.../MSP-EXP430FR4133

    使用 MSP430 Launchpad 的硬件 I2C 引脚(P5.2、P5.3)。

    但是、对于您在开机自检中连接的电池容量(223Wh)、您可能需要考虑将 bq25703A 用于多节电池应用。 该器件是一款充电控制器、因此您可以选择开关 FET 以优化功率损耗、电流能力和工作电压。 可以修改 TIDA-01556中提供的参考设计代码以与此充电器配合使用。

    就电池选择而言、遗憾的是、我们没有为电池供应商提供良好的基准、选择本身取决于您需要提供多少电源以及您希望在应用中使用多长的电池寿命。 您的系统要求(仅依靠电池电源运行时)将决定您想要哪种类型的电池。

    您的设计的应用是什么? 如何在现场使用它?


    此致、
    Joel H