This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100是与 Maxim#39;s x2 CR123 2P MAX17201相比的最佳竞争对手吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698702/bq35100-is-the-bq35100-the-best-competitor-against-maxim-s-x2-cr123-2p-max17201

器件型号:BQ35100

您好!

我有一位客户在评估 Maxim 的"x2 CR123 2P MAX17201"、我们的 bq35100是否是最佳竞争对手? 这适用于主电池应用。

我们是否有数据表明我们是电池寿命更长的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    是的、bq35100是我们拥有的唯一一款主电池电量监测计、非常适合客户的应用。 我们确实有一些可以与客户分享的测试数据。 PS 如果需要、请离线联系我。

    谢谢
    Onyx