This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:EMI CAN#39;t PASS

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719755/tps5450-emi-can-t-pass

器件型号:TPS5450

大家好、我的客户将 TPS5450用于24V 至12V、5A 直流/直流。

该器件可满足功能要求。 但无论在重负载或轻负载下、EMI 都无法通过。

它们以电池作为输入进行测试、以电阻作为负载进行测试。

原理图如下:

测试结果为

什么可能导致此问题以及如何解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    许多事情可能会导致 EMI 问题、但我将尝试通过您提供的信息来缩小 EMI 问题的范围。

    尝试添加一个与 Cboot 串联的3-10欧姆电阻器。 您只需提起电容器的一个焊盘、然后添加一个电阻器即可形成这样的小三角形 。 这将减慢高侧 FET 的导通时间、从而减少振铃/过冲。 此振铃通常为几百 MHz、并且将在每个负载下发生。

    另请共享布局。 这通常是 EMI 不良的主要原因。

    Sam