This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12000W:如何查找数据代码信息

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698247/pth12000w-how-to-find-datecode-information

器件型号:PTH12000W

大家好、我需要找到在哪里可以找到该器件的数据代码信息、从下面的数据表中可以看到、该数据表中的信息表明该器件具有大量跟踪代码信息、但我看不到如何将其绑定到实际的数据代码、 -我在网上找一个地方键入代码等...

(4)器件上可能还有与标识、批次追踪代码信息或环境类别相关的其他标记。

(5)括号中将包含多个器件标识。 一个器件上只会出现一个包含在圆括号中并以"~"分隔的器件标识。 如果某行缩进、则表示前一行的延续、这两行合并表示该器件的整个器件标识。

如果这有帮助、我有两个器件的几个标记?

821952V

842132V

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick:

    PTH12000WAH 批次代码(LTC).manufacturing coding # 位于功率电感器上

    批次代码 LTC 842132V 是:

    8= 2018年、4= 2018年4月、2132V 是分配  给 PTH12000WHOH 的特定 TI 编号

    LTC 821952V

    8= 2018年,2= 2018年2月 ,1952V 是分配  给 PTH12000WH 的特定 TI 编号

    Tom