This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314A:是否有任何器件使用比 TPS92314A 更少的外部器件?

Guru**** 1445960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92314A, TPS92075, TPS92074, TPS92560, LM3445
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719318/tps92314a-do-you-have-any-device-which-uses-lower-external-parts-count-than-tps92314a

器件型号:TPS92314A
主题中讨论的其他器件: TPS92075TPS92074TPS92560LM3445

 大家好、

 我的一位客户正在寻找具有15~35W 容量和 PFC 的交流/直流 LED 驱动器 IC。 我向他们推荐了 TPS92314A。 他们的回答 是、器件功能和 功率能力 对他们的产品来说很好。  但他们 现在正在考虑使用 LYT0006D LED 驱动器模块 IC (电源集成) 、因为器件外部器件数小于 TPS92314A。

 您是否有任何器件使用比 TPS92314A 更少的外部器件数量? 没有隔离器件正常。 如果您 有任何推荐的器件或新器件发布计划、您能告诉我吗?    

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Power Integrations 部件是一个非隔离部件。 它还具有内部 MOSFET。 我们拥有的非隔离式器件将需要外部 MOSFET、但这并不意味着这是一种成本效益较低的解决方案。 它还保持 MOSFET 在 IC 外部的散热。 我将介绍 TPS92074、TPS92075、LM3445、可能是 TPS92560/561。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    非常感谢您的回复。 我将向客户介绍这些器件。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。