This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对交流/直流转换器的电路建议

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40381
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697246/circuit-recommendation-for-ac-dc-converter

主题中讨论的其他器件:PMP40381

你(们)好

  我正在尝试构建一个能量计。 为此、我选择 MSP430f677x 系列作为微控制器。 为了给 MCU 上电、我需要一个交流/直流转换器、该转换器可以将180-250V 交流电转换为5V 直流电。 现在、我想具有一个桥式整流器、后跟一个线性稳压器。

有人能不能建议我采用一种高效的方法来实现这一点。 您能不能也建议一些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prakash、

    感谢您关注 TI。 由于输入电压和输出电压之间存在较大的差异、因此线性稳压器效率会非常低(180Vac 时的效率将小于3%、250Vac 时的效率将更低)。 我建议在此用例中采用低功耗反激式设计。 我不确定您希望微控制器消耗多少负载电流、但我认为 PMP40381是一个很好的起点。 PMP40381是用于电表的电源参考设计、可根据所需的负载电流提供几个不同的5V 电压轨、并接受85VAC 至300VAC 输入。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

         感谢您的快速回复。 我将遵循您建议的设计。 我想知道不在电路中使用变压器的可能性。 我知道变压器可以提供降压和隔离、但我希望保持较小的外形尺寸。 是否有任何其他 IC 组合可替代变压器? 这样做是否明智?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prakash、

    具有线路电压输入的电源转换器通常是隔离的、部分原因是安全问题和高压的危险。 在此用例中、我会谨慎使用非隔离式拓扑。 如果尺寸是一个关键问题、准谐振反激式器件可能是这里的理想选择。 查看此参考设计:www.ti.com/.../PMP40228。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的意见。 我将详细介绍您的建议。