This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:"Bias"引脚连接

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188940/lm61460-bias-pin-connection

器件型号:LM61460

我们的设计具有13.5V/4A 输出和 Vin=25V

根据数据表中的表6-1、建议将偏置引脚接地。


在 Webench 设计中、偏置引脚连接到 Vout。


我是否需要为我的应用将此偏置引脚连接到 Vout 或接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于应用输出电压大于12V、请将 BIAS 引脚接地。

    WEBENCH 设计连接的图像看起来不准确、我会向团队注意、以便在将来的更新中修复。  

    此致、

    Jimmy