This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:从输入 VIN 输出电压需要多长时间

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750309/tps61193-q1-how-long-does-it-take-to-output-voltage-from-input-vin

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的所有人:

您能在上面的时间告诉我们吗?

如果您需要一些信息来定义时间、请通知我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我无法理解您的问题。 您是说输出电压上升到输入电压需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    我很抱歉、我的回复很晚、我的问题也很困惑。
    我想知道从待机到激活的时间、但您将时间定义为115ms (软启动时间+升压启动时间)。
    这对我的第一个问题很好。

    现在、我有第二个问题。
    在最坏的情况下、软启动时间和升压启动时间的最大值是多少?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我们没有软启动时间和升压启动时间的最大/最小数据。 但我认为它不应该变化太大。
    请问您为何关心最长时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    感谢您的回答。
    我之所以这样说、是因为我想知道启动其他系统正常运行的等待时间。
    我认为主动模式=稳定性行为=输出故障可能、因此其他系统可以在主动模式下正常运行。
    换句话说、我认为我们应该等到该器件切换到工作模式、因为这无法输出故障信息。

    此致、
    Yamamoto Takao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    活动模式意味着输出开始灌入电流。 您提到的"其他系统"是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其他系统称为 MCU。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、您甚至可以在待机模式期间启动 MCU 以更改配置寄存器。 不需要等待激活(正常)模式。 只要您遵循建议的启动顺序、器件就不会报告错误的故障信息。