This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700EVM-068:UCC28700EVM-068是否可以用于12V 至5V/1A?

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, TPS54202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751170/ucc28700evm-068-can-ucc28700evm-068-use-for-12v-to-5v-1a

器件型号:UCC28700EVM-068
主题中讨论的其他器件:UCC28700TPS54202

大家好、

我可以将 UCC28700-EVM 用于12V 至5V/1A 吗? 我在 LC 滤波器之后连接12V 直流电压、但无输出。 是否 有任何东西需要更改?

EVM 用户指南未提供有关 ULVO 的任何信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Betty、

    UCC28700专为离线应用而设计、其 VDD 导通电压为21V、关断电压为8.1V、用于涓流充电启动。 如果您想在反激式应用中使用此功能、它将不起作用。

    我搜索了 TI 的参考设计、发现6V 至20V 输入电压至5V 1A 输出电流的效率为94%。 如果您有兴趣、可在以下链接中找到。 此参考设计使用 TPS54202电源控制器 IC。
    www.ti.com/.../TIDA-00948

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。
    我们需要隔离式5V/1A。 TPS54202是一款降压转换器、不能用于反激式。 您对此有什么建议吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Betty、

    您是否需要降压转换器? 您可以执行隔离式转发转换器。 但是、在该功率级别、隔离型反激更有意义。

    此致、

    Mike