This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26100EVM:如果 EVAL 套件中的 EV2300不受支持且已停产、TI 为何会以 EVAL 套件的方式提供该 EVM?

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ26100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750201/bq26100evm-why-is-ti-shipping-ev2300-in-eval-kits-if-it-is-unsupported-and-obsolete

器件型号:BQ26100EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400

我正在订购越来越多的 BQ IC EVM 套件,它们经常随附 EV2300,我无法使用它们,因为我住在2018年,并且使用的是 x64操作系统(Windows 10)。

当我意识到 EVM 可能会随附另一个我无法使用的 EV2300时、我即将购买该 EVM。  

有没有人关心这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    遗憾的是、您必须使用低于10的窗口或订购 ev2400。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx、
    我是否可以订购包含 EV2400的任何 EVM? 我不订购 BQ26100EVM 的唯一原因是它包含 EV2300、因此我不需要其他其中之一。

    老实说、如果 EV2400没有其他套件、我宁愿尝试其他 OEM、看看他们是否有更最新的评估套件和技术。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GDK 是唯一附带板载 EV2400的器件
    谢谢
    Onyx