This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:[Fusion Power Designer 处理器]以前版本的 Fusion Power Designer

Guru**** 2592250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745591/ucd3138-fusion-power-designer-quesion-previous-version-of-fusion-power-designer

器件型号:UCD3138

大家好、

好的、我可以在 TI 网站的哪个位置下载以前版本的 Fusion Power Designer? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您查找的是哪个版本、有什么特殊原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.9.63我需要的版本、我使用了 PFC EVM 的最新版本、发现了问题、因此我想与之前的版本进行比较、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经从 Fusion Digital Power Designer 公司到 Fusion Digital Power Studio 公司大约2年前的今天。  请尝试使用最新的 Studio 并查看您的问题是否已解决。   

    www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在 PWR-026 PFC EVM 上使用 PFC v1.2示例代码、 FUSION 电源设计器和 FUSION Power Studio 之间存在一些类似的差异

    V1.9.63

    3.0.28.

    谁能告诉我 Fusion Power Studio 的发展动态、我无法直接设置新的 Voutcmd、它似乎 需要进行一些转变、谢谢

    您是否有有关 此问题的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要您的帮助来回答我的问题、请尽快回复我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我需要专家回答我的问题,3天前没有人回答我,谢谢。 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请问您为何忽视我? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amiel Hussain

    我很伤心,你为什么 不理会我?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han LEE、

    很抱歉耽误你的回答。  上周我们中的许多人休假、感谢美国的假期。  请给我一两天时间来回答。  我将了解我是否可以在最新版本中解决此问题或尝试提供旧链接。

    Amiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    还可以、非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这一问题已重新印发并得到解决。 我们正在进行一些测试、我将与您分享一个测试链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试一下、让我知道它是怎么发生的?
    software-dl.ti.com/.../TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.33.exe