This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:ISW 的过热范围规格

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748618/tps63020-over-temperature-range-spec-of-isw

器件型号:TPS63020

您好!

我想获取整个温度范围内 ISW 的最小/最大值或最大输出电流与输入电压的测量数据、如图3所示。
对于测量数据、如果在客户的条件 Vout=3.0V 时有数据、这会很有帮助
您能给我这样的信息吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    我必须咨询我们的测试工程师。 当然、您想知道图3和4中的数据、但在整个温度范围内、可能是 Vout=3V?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos-San、

    是的、如果在整个温度范围内有 Vout = 3.0V 的数据、这会很有帮助。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos-San、

    很抱歉、我要催促您。
    请告诉我您的答案。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!

    很抱歉、我仍在尝试查找数据。 数据表中的数据形式似乎不可用、但可能会得到一些估算值。 请让我们再花几天时间来了解这一点。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!

    请将您的请求发送至 lbs_request@list.ti.com 吗?

    谢谢、
    密耳