This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:Windows 10和 BQStudio、或 BQ24295操作

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78Z100, BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750623/bq24295-windows-10-and-bqstudio-or-the-bq24295-operation

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78Z100

一个快速问题-在 Windows 10下运行 bqStudio 软件是否存在任何问题?

客户遇到一些问题、我想排除这种情况。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想在此问题中添加 BQ78Z100 -在 Win10下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    BQ24295不在 BQSTUDIO 中。 它具有可从产品文件夹下载的独立软件。

    BQ28Z100是一种监测计。 我已将此帖子移至监测计论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    关于 BQ24295、我们在工作台上进行了测试、看到了 VBAT=117%*VBATREG 且 VBAT 上升时的 INT 跳闸。 由于此 OVP 规格的典型值仅为104%、因此在技术上不会违反该规格。 显然、有些装置的最大 OVP 跳闸点要高得多。