This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:选择正确的器件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732725/lm5050-2-choosing-correct-part

器件型号:LM5050-2
主题中讨论的其他器件: TPS2121

您好!  

我想知道我是否可以将 LM5050-2用作不间断电源(UPS)中的传输开关。 我们将120VAC 校正为12VDC 作为主电池、并将12VDC 汽车电池用作备用电池。

此致、  

卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolina、

    LM5050-2可用于至或12V 电压轨。

    您是否正在寻找 ORing 两个电源轨、即12VDC 主电池和12VDC 汽车备用电池?

    如果您正在寻找电源开关、关闭电源路径或电源多路复用器配置、请告诉我?


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们正在 ORing 12VDC 主电池和12VDC 备用电池。 我相信对于我们的应用、电源多路复用器配置将是最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    我想知道您能否回答我的问题。

    此致、

    卡罗莱纳州
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolina、

    LM5050-2不能用作电源多路复用器(支持背对背 MOSFET、两个 MOSFET)。

    请查看用于电源多路复用的 TPS2121、其优先级高达4.5A。 它集成了 MOSFET、节省了空间和成本。

    如果您的应用需要超过4.5A 的电流、则需要使用 TPS241x 系列的外部 MOSFET。

    此致、
    Kari。