This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8543:用于 LP8543的环境光传感器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8543, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750982/lp8543-ambient-light-sensor-for-lp8543

器件型号:LP8543
主题中讨论的其他器件: OPT3001

你好

我正在我的项目中使用 LP8543。 为此、我将使用 OPT3001DNPR 环境光传感器。 我想清楚地了解这两个器件接口。 如何将 ALSI 引脚和另一个引脚连接到 OPT3001DNPR。

您能为我提供 LP8543的任何参考设计吗?

如果我不使用环境光传感器(OPT3001DNPR)、该怎么办? 在这种情况下、还需要注意 ALSI 引脚。

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、
    我认为 LP8543可能不支持 OPT3001,LP8543需要来自 ALS 的频率信号。 "alsi"引脚是环境光传感器频率输入引脚。 如果不使用 ALS、则必须将此引脚连接到 GND。
    此致
    肖恩