主题中讨论的其他器件:、 LMV431A、 TLV431
团队、
我们观察到 TPS23753不驱动栅极(即使在移除 U2 TCMT1107之后)。
这种行为的原因可能是什么?
图中的原理图 2 slvs853c.pdf 中没有„完整的描述,特别是可以停止驱动栅极的 Δ Σ ENb”信号。
为了提供更多背景信息:我们基于 TPS23753AEVM-04 (slvu314f.pdf)设计了 TPS23753、并进行了以下更改:
- Q2–我们有 SUD15N15、而不是 SI4848DY
- 我们没有使用 Coilcraft
这些不应影响任何东西。 此外、没有适配器、ADP 连接到 RTN。 该器件由无源47V 以太网供电。 我们坚持使用 slvs853c.pdf 中图1所示的原理图 。
我们可以假设:
UDD-RTN 电压= 47V、UCS = 0 (没有电流、因为晶体管未被驱动)、
UCTL=UB > 2V、VC =约5V
我们还可以排除过热问题。
感谢您的反馈和帮助。
客户