This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A 能否以固定 PWM 模式运行?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750378/tps61021a-can-tps61021a-operates-at-fixed-pwm-mode

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

根据数据表、TPS61021A 在 PWM 模式下工作、可调至大电流 、并 在轻负载时转换为 PFM 模式。

如果客户希望 无论负载电流如何、都在 PWM 下运行 TPS61021A、是否可以采用固定 PWM 模式?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    TPS61021没有模式选择功能。 您的项目计划是什么? 我们有一款新器件 TPS61022、它具有 MODE 引脚、 将于明年中发布。